This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:每 4 秒间歇噪声一次

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1, TAS5548, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1562315/pcm1808-q1-intermittent-noise-every-4-seconds

主题中讨论的其他器件:PCM1808-Q1TAS5548PCM1808

S ã o de pieza:PCM1808-Q1 número

herramienta/软件:

你好。

我正在从事一个涉及 TAS5548 和 PCM1808 的学位项目。 在由于噪声而进行各种配置后、我意识到问题出在 PCM1808-Q1 上。 我以前使用 PCM1808、但产生的噪声更多。 然后、我切换到了 PCM1808-Q1。 这种差异很明显、但每 4 秒、DOUT 输出端就会同时产生一个小脉冲和一个蜂鸣声。 为什么会发生这种情况?如何避免噪声以使 TAS5548 的 PWM 信号不会振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您如何观察到这种噪音?  

    您是否有可以拍摄 DOUT 线路屏幕截图的音频分析仪工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、噪音是由于音频输入产生大量噪音。 它有一个去耦电容器、但仍会产生噪声。 我是否需要具有较低噪声 THD 的集成电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享您的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您模拟了 EVM 的原理图并在分析数字输出时观察到了噪声?