This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:S/PDIF 输入模拟输出?

Guru**** 2873000 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564311/pcm2906c-s-pdif-in-analogue-out

部件号:PCM2906C
主题中讨论的其他部件:DIR9001SRC4392

工具/软件:

是否可以从 S/PDIF 输入获得模拟输出? 从图中可以看出、是否可以按该方式路由信号并不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信,但你需要在你的电脑中路由你的音频,以允许. 如果您的输入是 S/PDIF、则您将通过 USB 将数据输入计算机、然后您将需要使用音频路由程序将该数据发送回模拟输出。 您可以使用任何 DAW(如 Audacity)来启用输入监视功能、它将播放通过输出端的输入接收到的任何内容(通常用于监视耳机中的麦克风等)。 如果您遇到这方面的问题、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计算机、也没有 USB。 我想输入 S/PDIF 信号并获得模拟输出。 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白 。 这是一个 USB 编解码器、因此它通过 USB 供电和运行。 要将 SPDIF 转换为模拟输出、我们有几种方法可以做到这一点、但这似乎都是两种芯片解决方案。 首先、我们有一些 SPDIF 接收器、例如 DIR9001、但这将输出 I2S 或其他数字音频、因此您需要 DAC 来输出模拟信号。 我认为 Arash 的原始回答将是最简单的方法,无需计算机/MCU,你可以使用这些硬件控制的 SPDIF->I2S->模拟转换器,但不幸的是,它是一个双芯片解决方案。 我们的许多具有光学/SPDIF 的 EVM 使用  SRC4392 将 SPDIF 转换为 I2S、然后这会馈送到 DAC 中、因此即使这(比 Arash 的答案更复杂、因为它涉及 I2C)、我们内部的常见用例也是一种包含两个芯片的解决方案。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我看到 S/PDIF 进和结语出来,并想知道. 。 。  

    采用 DIR9001 的双芯片解决方案已在另一个帖子中处理