This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:原理图

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564739/tlv320adc5140-schematic

器件型号:TLV320ADC5140


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在使用  TLV320ADC5140 设计系统 、因此希望在查看我们的原理图时请求您的帮助、以确保正确实施并避免任何潜在问题。

该原理图已随附、供您参考。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    执行以下操作:

    1) 对于输入 3 和 4、我相信您计划将其配置为交流耦合单端输入。 然而、IN3M 和 IN4M 不能保持悬空。 请参阅数据表中交流耦合单端输入的建议连接:

    2) AVDD 是否为 3.3V?

    3) 是否根据 IOVDD 向器件提供了 I/O 输入逻辑电平?

    4) SCL/SDA 是开漏 I2C 输入、路径中是否有上拉电阻器?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan