This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:关断电流

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1561719/tpa6166a2-shutdown-current

器件型号:TPA6166A2


工具/软件:

我正在考虑将 TPA6166A2 用于 3.5mm 音频端口。  我想知道关断电流、因为这是我们产品的关键规格。 我在数据表中找不到它。

Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    您可以参考第 5 页的表格底部。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图 32. 典型应用电路 将所有电容器列为 pF、但后续文本中确实将其提及为 UF。  可能有助于纠正这一问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    谢谢您的通知、我记录了此信息、以便在数据表更新时予以考虑。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到另一个无关的 文本  

    在输出功率中、最后一行、第二列。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。 我们将在下一次更新中修复此问题。  

    此致、
    Sydney Northcutt