This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:S/PDIF 至模拟

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM2900, PCM2902, DIR9001, PCM1789, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1563904/dix4192-s-pdif-to-analogue

部件号:DIX4192
主题中讨论的其他部件:DIR9001PCM1789、PCM1754 、PCM2900、PCM2902 PCM2906C

工具/软件:

我发现选择表不易于使用、我正在寻找实现 S/PDIF (AES3) 输入和 2 通道模拟输出的最简单解决方案。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    DIX 是一个收发器,因此它可以 在其输出端从给定的 输入(包括 S/PDIF)传输不同的数字格式 。  

    如果要从 S/PDIF 输入生成模拟输出、则需要 将  DIX 器件的输出(I2S、LJ 或 RJ 或任何格式)馈 送到 DAC、以便 DAC 可以 将数字信号转换为 模拟输出。  DIR9001 支持多种输出系统时钟和 输出数据格式。 因此、您可以馈入 SPDIF 并获取 I2S 输出(以示例为例)、然后使用获取 生成的 I2S 的 DAC 创建 模拟输出。

    我们有许多不同的 DAC 系列(硬件和软件)。 TAD5xxx 是我们全新的 DAC 系列、但我们还有 PCM51xx、PCM52xx 、PCM1789 或 PCM1754(取决于您需要的规格)

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不相信没有一个单芯片解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的系统不需要收发器、您可以使用我们的 编解码器之一、如 PCM2900 或 PCM2902 或 06。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PCM2902 中看不到从 S/PDIF 输入到 DAC 的路由。 如果我错了、请纠正我、但 S/PDIF 输入似乎仅指向 USB 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 PCM2906C。  我认为  PCM290x 系列具有 它。

    为了将来用户的搜索、如果您有关于 PCM290x 系列的特定问题、请  在标题中打开带有编解码器部件号的新帖子。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错  
    那么、如果我必须采用双芯片解决方案、从 S/PDIF 到 I2S(或连接到 DAC 的任何其他格式)的最简单方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 DIR9100 (s/pdiff ==>I2S 、LJ 或者...)  与  PCM1754/PCM789 一起(I2S 或 LJ 或...==>模拟输出)  应该是最简单的方法。  都是 硬件控制 、因此无需 任何脚本或 GUI。