Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105EVM-K, TLV320AIC3105
主题: TLV320AIC3105 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的先生:
客户按照 TLV320AIC3105EVM-K 用户指南和 TLV320AIC310xEVM-K GUI 工具进行了配置。
在 EVM 和 GUI 中配置通道设置后、命令行始终显示文本“bus interface error!“、且 EVB 的 USB Ready LED 刷写一次。 即使在软件或硬件复位后、此问题仍然存在。


在状态下、他们继续执行以下测试项 1 和项 2、即声音通道、并发现声音在大约一秒钟后切断、EVM 本身会进行电源复位。
测试项 1、 使用 TLV320AIC3105EVM-K J8(外部麦克风输入)和 J9(耳机输出)进行声音测试。 配置如下:


测试项目 2、使用 J14 测试 LINE2 内部旁路通道配置。 配置如下:

我是否可以知道如何检查任何 EVB 设置或 GUI 设置来解决这些问题?