This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242EVM-K:无法观察来自 OUT1/2P 和 OUT1/2M 的信号

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564882/tad5242evm-k-unable-to-observe-signals-from-out1-2p-and-out1-2m

器件型号:TAD5242EVM-K


工具/软件:

您好、

我目前使用的是 TAD5242EVM-K、我有一些问题。

目前我的设置是:Linux PC 通过评估 USB-I2S 板播放音频文件、以便将其转换为 I2S 信号、然后这些信号传递到 TAD5242EVM-K 以下图片是我遵循的配置。 我还验证了 I2S 信号都可以正常工作。

我的问题是:

1.当我 从 PC 播放音频文件(例如 1KHz 音频文件)时,我观察到 OUT1/2P 和 OUT1/2M 的信号,似乎没有输出通过。 为什么会这样?

-仅当我将 USB-I2S 配置更改为 16 位 FIFO 元素,音频样本大小=16 位,每通道位数=32 位,并将 FSYNC 更改为约 49kHz 时,才会显示正确的输出信号

2.我的 Linux PC 和评估板的采样频率是否必须相同,才能正常工作? 例如、在 16 位样本大小下、两者都必须设置为 48kHz

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    第一件事是检查 I2S 是否正在到达其 EVM、您似乎确认了是否正在到达电路板上(在测试点检查?)

    如果您更改了  USB-I2S 配置 后看到一些活动、它指向时钟不正确、  我会认为您的 CLKS 设置不正确。

    确保您的 CLKS 符合以下公式、否则器件将不起作用:   

    BCLK =通道数 *通道 深度 * Fs

    另外、我还可以参考我的 EVM 图片、但我将重点介绍 CLKS 来解决问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    是的、我已经确认 I2S 信号会发送到电路板、并且我已在测试点进行了验证。

    我运行的默认 BCLK 为 1.536MHz = 2 * 16 * 48kHz。 预期的时钟应该是什么? 此外、由于我处于目标 I2S 模式、MCLK 不会产生任何影响?  

    此致、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon

     控制器模式下的 MD3 是控制器时钟输入 、但对于目标模式、直接短接至电路板接地平面。

    根据数据表、控制器或目标模式下的可用格式为  TDM、LJ 或 I2S 、 字长 为 24 或 32 位。  

    如果您仍然有任何问题、请尝试 24 或 32 位数据(并重新计算所需的 BCK)、然后确保数据格式 与您的跳线设置相匹配。

    您的 BCLK 很可能过低。

    您可以参考我的另一篇文章中的 EVM 跳线、确保跳线  符合您的数据格式:

     https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427515/tad5242evm-k-only-one-channel-has-sound 

    此致、

    Arash