This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421-Q1:TAS6421-Q1 无法采集语音音调

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6421-Q1, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1565391/tas6421-q1-tas6421-q1-failure-to-capture-the-tone-of-voice

器件型号:TAS6421-Q1
主题 TPA3116D2 中讨论的其他器件

工具/软件:

在我们的一个项目中、我们使用 TAS6421-Q1 音频放大器 。 借助设计的音频文件、我们能够实现所需的功率级别 (+105dB (A))。 但是、尽管在音频文件中进行了所有调整、但我们无法实现 所需的声音

为了进行比较、我们使用德州仪器 (TI) 测试了一个电路 TPA3116D2 放大器 并能够获得我们想要的声调。 而所需的音调是 A 更深、更饱满的声音 ,与 TAS6421 我们听到更多 类似高音的声音 。 很遗憾、客户不同意这种声音。

测试条件:

  • 电源电压: 13V (两个电路也相同)

  • 主讲人: 2 Ω 和 4 Ω (两者的问题相同)

  • 声音特性: 喇叭声由 400–500 Hz 谐波组成

我还会在附件中分享 TAS6421-Q1 的原理图文件。

我希望我能够清楚地解释这个问题。 我们恳请您在这方面给予支持,或者在可能的情况下,请您向我们提供帮助的合适人员提供指导。

提前感谢、谨致问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    改变主观声音质量并不是一项简单的任务。  如果您在处理数字音频域、是否能够在将声音发送到 TAS6421 之前对其进行均衡?  TPA3116 是模拟输入器件、TAS6421 是数字输入器件、因此我们需要亲自挑选哪款器件能提供更准确的声音。  您是否查看过输入信号?  我们是否可以假设这些可能略有不同、以提供客户想要的声音?  

    回复两个放大器设计的输入电路、以便我们了解其中的差异。

    此致、
    Gregg Scott