This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6141A2:线路输出驱动

Guru**** 2925520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6141A2, TPA6166A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564626/tpa6141a2-line-out-drive

器件型号:TPA6141A2
主题中讨论的其他器件: TPA6166A2

工具/软件:

我计划将 TPA6141A2 用于带有 JackDetect 引脚的 TRS 、用于 3.5mm 音频端口。 看起来它符合我的所有要求。  

除了耳机,我们希望使用相同的 3.5mm 端口驱动线路输出端口(可能是汽车中的辅助端口)。

TPA6141A2 是否可用于对放大器进行线性输出?   因为它以接地为基准、我假设可以。

 只是规格表没有明确说明、而 TPA6166A2 有说明。  我只是想在项目中使用它之前澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们已收到您的询问。  我们的专家将尽快提供反馈。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    与耳机相比、线路输出意味着负载阻抗更高、在这种情况下、电流驱动不应该是问题。

    您可以参考数据表第 9 页中的图 20、其中显示在线路阻抗范围(600~1k Ω)内、电压驱动为~1.3Vrms。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师