This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:负载问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1565449/opa1688-load-issue

器件型号:OPA1688
主题中讨论的其他器件:OPA1622、

工具/软件:

您好、TI 团队、

当 OPA1622 在空载的情况下以–4dB 的音量水平运行时:

  • OPA1688 的输入电压为 1.173V、THD + N(总谐波失真+噪声)为 0.042777%。
  • OPA1688 的输出为 1.519V、THD + N 为 0.061113%。

但是、在连接 24Ω 负载后:

  • 功率放大器前级的电压为 1.173V、THD + N 为 0.039162%。
  • OPA1688 的输出为 866.9mV、THD + N 为 28.15%。

如下图所示:请帮助分析导致这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    OPA1688 的输出为 866.9mV、THD + N 为 28.15%。

    OPA1688 不支持为重负载(例如 24 Ω)提供供电或受电。 随着负载增加、THD 失真也会增加。  

    OPA1688 的输出为 866.9mV、THD + N 为 28.15%。

    在 24 Ω 负载下、OPA1688 的输出会显著下降、这意味着运算放大器无法在负载下提供所需的电流。  

    如果必须驱动重负载、则可能必须考虑 OPA1622。即使使用 OPA1622、您仍需要观察输出拉电流/灌电流随温度的变化情况。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond