This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:扬声器损坏(使用的扬声器是 OSR15R-4.8F1.2W8A)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2353, OPA337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1565883/pcm1754-speaker-is-damage-used-speaker-is-osr15r-4-8f1-2w8a

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件:OPA2353OPA337

工具/软件:

我们的产品是生物识别设备。 我们将此电路与 OSR15R-4.8F1.2W8A 扬声器配合使用。 如果设备在 48 至 72 小时内连续发出蜂鸣声、扬声器损坏、则会出现问题。 请找出如下所示的电路。  可能损坏扬声器的可能性有多大?

e2e.ti.com/.../audio-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    如果您按自己的意愿 向系统发送持续的蜂鸣声、并且您看到 DAC 的模拟输出符合预期、则 DAC 正在完成其工作。  

    但是、如果在上述特定条件下扬声器损坏、您可能需要调查通过放大器传送到扬声器的功率。 对于这种特定的 DAC 、我们将在 EVM 上使用 OPA1678IDR。 数据表   还推荐了 OPA2353 或 OPA337。

     我认为问题不在于 DAC 本身、因为 DAC 只是将数字输入转换为模拟格式、其运行没有任何增益、并且最大电压根据其规格受到限制。 Le 我知道您是否需要 DAC 方面的任何帮助、因为我是 DAC 支持工程师。

    此致、

    Arash