This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5111:TAC5111 中的回声消除

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564281/tac5111-acoustic-echo-cancellation-in-tac5111

器件型号:TAC5111


工具/软件:

你(们)好

在 tac5111 数据表中、 我看到寄存器 0x22 可以设置 通道 1 的回声基准。  用于  回波消除。  

如果是, 如何 使用它?  请帮助提供详细的用法。 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    我们的器件无法执行回波消除。 该算法必须在主机或 SoC 上运行。 TAC5111 可为主机或 SoC 提供回波基准、以减轻算法的一些负载。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff McPherson

     主机如何 从 tac5111 获取回波基准? 您能解释更多吗?

    主机和 tac5111 与 I2S 协议通信。   回声参考语音数据可从右声道捕获、正确吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    回波基准数据与左右 ADC 数据一起发送。 时隙分配由您指出的寄存器控制。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff McPherson  

    tac5111 是单声道、只有一个 ADC 通道、主机和 tac5111 使用 I2S 左通道来传输数据、左通道只有一个时隙。
    那么如何获得回声基准呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    回波基准可以分配给 I2S 总线的右时隙。

    此致、
    Jeff McPherson