This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1557989/opa1632-opa1632

器件型号:OPA1632


工具/软件:

高科技支持、

我正在使用 OPA1632 芯片对该电路进行工作台测试。 我将其配置为单端
具有差分输出的模拟输入。 当我在输入侧施加 3V 测试电压时、即差分输出
读数接近轨到轨电压、基本上约为 28V。 您不知道此电路会出现什么问题。
我有什么不正确的想法吗? 接地基准是否正确完成? 这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    我很高兴能在这里帮助您。  第一个观察结果是您的反馈电阻器 (Rf) 为 1k Ω。  这样可以;我看不到相应的增益设置电阻器 (RG)、这有助于设置增益。

    根据输入信号的源阻抗、您可能会将 OPA1632 以高增益运行、这将导致放大器输出以差分方式从轨扩展到轨。

    您是否能够将 RG 电阻器添加到电路中?  我可以在 OPA1632 数据表的第 8.1 和 8.2 节“应用信息“下找到一个很好的示例。

    让我们从这次调试开始、然后在我们交叉影响放大器“禁锢“的潜在贡献者的基础上再继续。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec、我将尝试添加 RG 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    好的、请告诉我调试是如何进行的。  很高兴在途中的任何时候提供帮助。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    「我知道,我知道你想要我状的。」 建议添加 RG 电阻器。 我是否需要在反相和同相输入端都添加 RG 电阻器? 此外、我正在寻找增益为 1 的情况、我已经设置了 1K 电阻器、如果我为 RG 电阻器使用 1k 欧姆、您是否会发现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很好的问题;不用担心回到我身边。

    我建议使输入(源)阻抗、增益和反馈电阻器以及输出阻抗在两个输入/输出对上保持匹配(对称)。

    如果您需要指导、我来在星期一和星期二上为您绘制一个示例电路。

    1k Ω 通常适合此器件、如果我们可以使用更好的值、我会进行一些分析。  RG 和 RF 越大、输入失调电流和输入偏置电流分别越大、导致总体失调电压的影响就越大。  这会影响直流精度、但影响的因素不像失真(如 THD 中)那么多。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我意识到了电路的一些变化、 我提到过我想要的增益为 1。 这样做的原因是让差分输出电压跟随单端输入电压。 但是、通过我想象一下这一点后、我意识到正输出将等于输入电压、而负输出也将是输入电压的补充、这将使差分输出是单端输入的 2 倍。 例如、如果我的单端输入为 2V、则输出端的差分电压将为 4V。 如果这样做是正确的、那么如果差分输出电压等于单端输入电压、我希望增益为 0.5。

    感谢您对此设计的帮助 Alec!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据数据表中的表 8-1 构建了增益为 1 的电路。 电路现在工作正常。 感谢您的反馈 Alec! 现在、我更好地了解了 IC。 输出基于增益电阻器具有对称性、VCOM 是直流失调电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    很高兴您能够克服设计挑战并与工作电路进行交互。  我现在还有什么可以帮助您的吗?

    此致、

    Alec