This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5111:音频混频器

Guru**** 2862810 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TAC5111, TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566128/tac5111-audio-mixer

器件型号:TAC5111
主题中讨论的其他器件:TAC5212TAC5112

工具/软件:

大家好:

我们希望构建一个具有 2 个输入和 1 个输出的音频混合器。 我们所需的编解码器不需要主机即可运行;编程完成后、它应该能够在独立模式下工作。

我不确定 TAC5111 或其任何系列成员 (TAC5112、TAC5212、TAC142) 是否可以这样做。

您能帮助我们找到合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lahoussine:

    TAC5212 似乎非常适合您的应用、因为它能够同时处理 2 个模拟输入(TAC5111 只有一个 ADC 通道)、并以数字方式将信号混合到输出。 它可以在控制器/主模式下运行、但需要向 GPIO 引脚提供 MCLK 信号、如本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slaaeg6a/slaaeg6a.pdf 中所述

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、 由于这些器件不包含片上存储器、因此必须在每个电源序列后对其进行重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:
    感谢您的答复。

    您知道是否有适合并具有片上存储器的器件? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lahoussine:

    我们的所有音频编解码器都需要一个 I2C 主机、以便在每个上电序列后进行编程。 遗憾的是、我在我们的产品系列中看不到单芯片解决方案。

    此致、

    Garret