This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:功率时序质询

Guru**** 2934260 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1565851/pcm1808-q1-power-timing-quesion

器件型号:PCM1808-Q1
主题:PCM1808 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

  我们的项目使用 PCM1808 作为模数器件,模拟电源是 5V 电源轨,数字电源是 33V 电源轨,但我没有在您的数据表中找到任何电源时序,请提供此,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qin、

     数据表中明确说明了电源序列。  但是、由于 内部上电复位电路监控 VDD 以释放复位、 我会  首先为 VCC 加电 、因此 当  满足 VDD > 2.2(典型阈值)且释放内部复位时、我会根据复位时序看到输出。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队、这是否意味着如果先进行 VDD 上电、直到 VCC 上电后才会有任何输出?

    如果先 VDD 上电、之后 VCC 上电、 该器件是否仍能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:  

    对于功能、您需要 VDD 和 VCC、但当 VDD 高于上述阈值时会发生内部复位。  我先给 VCC 上电、然后给 VDD 上电。 如果在 VDD 之后为 VCC 供电、则器件应该仍然正常工作。  

    此致、

    Arash