This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112:驱动 4 个耳机扬声器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566435/tad5112-drive-4-earphone-speaker

器件型号:TAD5112


工具/软件:

您好的 团队、

您能帮我们检查 TAD5112 是否可以使用以下交流耦合方法驱动 4 个耳机扬声器吗?

每个扬声器最大 10mW、

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该器件支持同时回放最多四通道单端输出或最多双通道全差分或伪差分输出。 该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。

    OUT1x_CFG0 寄存器(地址= 0x64)可用于不同的配置、以将 DAC 和模拟输入引导至 OUT1P 和 OUT1M。 同样、OUT2x_CFG0 寄存器(地址= 0x6B)可用于不同的配置、以将 DAC 和模拟输入引导至 OUT2P 和 OUT2M。

    此致、

    Arash