This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:单端输出

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1565790/tpa2016d2-single-ended-output

器件型号:TPA2016D2


工具/软件:

您好的团队、

该器件是否可以与单端输出一起使用?
如果是、只需在输出端添加铁氧体磁珠或 LC 滤波器即可吗?
此外、如果可以使用 OUT 引脚、请建议如何处理该引脚。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    不建议使用单端输出。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的答复。
    我懂了。
    您的产品系列中是否有任何支持单端输出的类似放大器?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我认为、一般来说、您可能会寻找 AB 类放大器来驱动单端输出。 如果要寻找功耗极低的放大器、您可以考虑使用 TPA61xxA2 系列的耳机放大器或 DRV6xx 线路驱动器放大器。

    请分享该应用程序的更多详细信息:

    • 仅打算驱动单端输出?
    • 负载阻抗。
    • 电源电压范围。
    • 通道数。
    • 输出功率范围。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师