This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:用于 PCM2704C 上 HID 灯串的外部 ROM

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566204/pcm2704c-external-rom-for-hid-strings-on-pcm2704c

器件型号:PCM2704C


工具/软件:

您好!

我们正在设计一款适用于手机的产品。 它是 USB C 音频输出。

我们做了一些原型,工作刚刚好,但音频源显示为“USB 音频 DAC“。 我们想在这里展示我们的品牌/产品名称。

我看到了可以使用外部 ROM 的数据表、但我们不确定如何实现:

“在 完成描述符数据编程之前、不得激活 D+上拉电阻“

这是否真的需要? 我是否必须实现一些 D+上拉控制? 或者、我可以直接将任何通用 I2C EEPROM 插入 DT/CK 信号、该功能开箱即用?

感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我认为断开 D+上拉电阻的要求源于这样一个事实:描述符修改仅在总线供电模式下有效。 因此、您不希望 USB 主机侧的任何操作与尝试由器件读取的外部 ROM 相冲突、因为它们将共享与 VDD 的连接。 如果您可以确保 D+线路不会发生任何与 I2C 读取相冲突的活动、那么我认为无需控制上拉电阻。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff!

    我们会尽力而为。 您是否知道 I2C 线路是否需要标准上拉电阻?

    原理图中显示了 R9、其值为 1K5 欧姆、但数据表中根据我的情况没有提到这一点。

    如果使用外部 EEPROM、我们是否应该移除 R9? 保留它? 添加上拉电阻器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这将取决于您使用的 EEPROM 及其自身的要求。 编解码器本身不需要这个上拉电阻。 据我所知、EEPROM 需要外部上拉电阻器、但如果模型存在而不需要外部上拉电阻器、这不会让我感到意外。

    此致、
    Jeff McPherson