This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532: 413111.

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556357/ne5532-413111

部件号:NE5532
主题: OPA1678 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、  

我 联系我们是因为我目前正在为一位客户 Ember Industries、Inc.提供帮助 他们就他们在使用芯片时遇到的一些问题联系了我们。 请在下面找到他们的评论:

我们遇到部件号 5500068 ( NE5532DR) 芯片的一些问题
失败。 请参阅随附的图片。

第一张图片是“好“芯片、第二张图片是卷带标签
“好“芯片来自墨西哥制造

第 3 张图片是“坏“芯片、第 4 张图片是卷带标签
“坏“芯片来自马来西亚制造

它们都是从 Mouser 购买的 TI NE5532DR 芯片、但带有“坏“字样
芯片在启动时燃烧、“好“的芯片在启动时工作正常
放置在同一块电路板上的相同位置。

我们的首席工程师直接联系了 TI、并从那时起被告知
我们通过 Mouser 购买、需要联系 Mouser、然后您会联系
联系 TI。

我们有 2 个完整的 2500 卷带和一个旧卷带、全部来自马来西亚。
您能否就此问题联系 TI?“


请告知下一步要采取的措施。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:  

    第一张图片是“好“芯片、第二张图片是卷带标签
    “好“芯片来自墨西哥制造

    由于 RFAB 的变化、PCN 已发布在 NE5532 产品中。 PCN 之前和 PCN 之后的器件目前都在库存中。  

    墨西哥制造的“良好“IC 可能采用 PCN 之前的工艺制造。 客户的“不良“IC(马来西亚制造)可能是 PCN 之后的良好 IC、与以下信息有关。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5726/PCN20231114002.1.pdf

    PCN 之前和 PCN 之后的产品都是等效的、但它们可能存在一些差异(例如 GBW 和开环输出阻抗等)。 如果客户能够向我们发送原理图、我们可以检查电路、并建议对 PCN 之后的运算放大器产品进行补偿。 很可能是 PCN 之后产品中与运算放大器稳定性相关的问题。  请指定与“不良“行为相关的发现、以便我们能够纠正客户产品的行为。   

    如果客户不想在公共论坛上发布原理图、请通过 E2E 发布“友谊“请求、我们能够通过 E2E 私人消息系统建立通信。 请告诉我们。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond  


    我很感谢快速的响应。 当我收到客户服务的回复时、我会回来的。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:  

    好的、请告诉我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、  

    客户回复了以下信息:

    要通过 Mouser 向 TI 反馈信息、请执行以下操作:

    在我们遇到 NE5532DR 和 IT 故障的应用程序中
    在我们的电路中被确定为 PCN 之后出现故障的库存
    应用我们采用+/–20 VDC 的电源轨。

    我们一直在使用这些电源轨电压来构建产品、
    在+/–22VDC 绝对最大值规格范围内、15 年以上、以及
    没有遇到与电源轨电压相关的任何故障
    PCN 之后的器件、

    PCN 之后的器件似乎立即出现故障且发生了灾难性故障
    当施加+/–20VDC 的电源电压轨时。
    此外、我们还有许多其他采用+/–18VDC 的产品
    电源轨上的故障也显著增加
    已放置 PCN 之后器件的产品。

    我们使用的+/–18VDC 和+/–20VDC 均在的绝对最大值规格范围内
    但 PCN 之后器件的器件似乎无法承受
    指定绝对最大电压。

    我们需要能够使用 NE5532DR 部件、而无需考虑前/后
    PCN 条件。

    PCN NE5532DR 后的器件显然不符合您已发布的器件
    因此、我们建议并要求上报此问题
    以便立即分辨率。

    这是一个非常严重的问题,我们需要知道如何向前迈进。“



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    此外、我们还有许多其他采用+/–18VDC 的产品
    电源轨上的故障也显著增加
    放置了 PCN 之后器件的产品。[/报价]

    我理解您的沮丧。 但是、PCN 之前的  NE5532DR 最大 电源额定值高达±22Vdc、建议的工作电压额定值仅 为±15Vdc、即总 Vs = Vcc - Vee <= 30Vdc(单电源轨)。  

    PCN 之后的 NE5532DR 额定电压范围类似、在建议工作电压高达+/–16VDC 而不是+/–20VDC 时略高。 此外、ABS。 最大 PCN 之后的额定电压略低至 36Vdc(单电源轨中为 36Vdc、双电源中为+/–18Vdc)、即 ABS。 最大 单价。  

    如果您的产品必须在 ABS 中承受+/–20V 直流电压。 最大 额定值、那么请考虑 OPA1678 或类似的音频放大器产品。 OPA1678 是一款低成本、高性能音频放大器。 在建议的工作电压方面、单电源中仍被视为 36Vdc、双电源中被视为+/–18V。  

      

    这是我们的精密音频运算放大器链路。  

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/op-amps/audio/overview.html

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond