This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:TLV320AIC3256EVM-U

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566896/tlv320aic3256evm-u-tlv320aic3256evm-u

器件型号:TLV320AIC3256EVM-U
Thread 中讨论的其他器件: PUREPATHSTUDIO

工具/软件:

我们尝试激活  TLV320AIC3256EVM-U 电路板、

我们从 TI 网站下载了 PurePathStudio 并 在 Windows 11 操作系统下连接到笔记本电脑。

我们有兴趣与 EVM 板一起工作 ,包括 访问和设置编解码器寄存器,并激活板与标准耳机一起工作。  

即使该板通过 USB 连接到 PC、我们也未成功激活该板。

我们认为,我们需要,我们尝试下载下面的 zip 文件:  

文档和相关资源

支持软件 AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1.zip

但我们无法访问它、我们得到此链接无法访问所需文件、并且该链接中存在错误。

 

除了   PurePathStudio SW 应用程序之外、 我们实际上是否还需要使用该文件、如果是、我们如何接收它?

 

期待您的快速回答。

 

谢谢、

 

Moshe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moshe:

    我不相信 PPS 是必需的,但它会有所帮助。 下面是控制软件的安装程序。 对断开的链路表示歉意

    e2e.ti.com/.../sloc213a.zip

    什么信息告诉您电路板发生故障? 您应该会看到它作为 USB 音频 EVM 显示在设备管理器的“Sound Devices“下

    此致、
    Jeff McPherson