This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 阻抗匹配

Guru**** 2797625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566476/tlv320aic3104-tlv320aic3104-impedance-matching

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件:OPA1622

工具/软件:

您好团队、

我已经使用 OPA1622 驱动我的 10 欧姆接收器 , 它工作正常. 我现在有两个主要问题:  

对于音频应用、我必须为该放大器使用单电源或双电源、这将是最适合的吗?

也 10 欧姆或 50 欧姆接收器,这是最好的性能和兼容我的 TLV320AIC3104 编解码器 的音频相关项目.

此致  

Falguni  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    双电源更好、但通常更昂贵。 通常、我看到一个单电源、其中输入被偏置、然后放大器的输出被交流耦合以消除之后的偏置。 但是、如果有双电源、这个选项更合适。

    由于您使用 OPA1622 来驱动接收器、10 Ω 或 50 Ω 对编解码器无关紧要。 编解码器只能识别 OPA1622。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队、  

    如果我的 OPA1622 使用单电源,是否会有任何输出数据丢失?

    以百分比表示的性能将下降多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Falguni

    我已经使用 OPA1622 来驱动我的 10 欧姆接收器 , 它工作正常. 我现在有两个主要问题: [/报价]

    我同意 Jeff 的意见。 请监控驱动 10 Ω 负载时的电流。 输出电流(拉电流/灌电流)和 IC 的功率耗散取决于输出摆幅和温度。  

    这是 OPA1622 EVM 链接、仅供参考。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou172/sbou172.pdf?ts = 1758130273976&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FOPA1622EVM

    由于您不太担心输入 VCM 要求、因此使用双电源轨配置 OPA1622 会更容易。  

    使用 Vs 中的单电源时、假设 Vs = Vcc - Vee 电压差值与双电源轨相同、则需要在单电源的中间轨中配置输入 Vcm。 输出摆幅将围绕中轨、在性能方面不会显著损失任何东西。 在输出端、可能需要在负载前面使用电容耦合。 如果您还有其他问题、请将原理图发送给我们。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond