This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:当 TLV320AIC3204 通电时、HPL 和 HPR 将产生 PIPA 声音

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1565169/tlv320aic3204-when-the-tlv320aic3204-is-powered-on-the-hpl-and-hpr-will-produce-a-pipa-sound

器件型号:TLV320AIC3204


工具/软件:

您好:
我当前使用 IN1L 和 IN1R 分别路由到 HPL 和 HPR 输出。 我遇到了问题。 在不进行任何寄存器配置的情况下为 TLV320AIC3204 上电时、HPL 和 HPR 的扬声器会发出 PIPA 噪声。 在解决此问题时、我们发现当扬声器的正极和负极分别连接到 HPL 和 HPR 时、PIPA 噪音消失。 但是、在本例中没有左声道或右声道。 我们需要将扬声器连接到 HPL 和 GND、并且连接 HPR 和 GND 时没有 PIPA 噪声。 请帮助解决上述问题。 谢谢你。
这是我们的原理图:

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luo、

    您是否表示 HPR 上没有爆裂声?

    砰砰声是由电压突然跳变引起的。 当编解码器驱动器上电时、输出迅速上升至共模电压、导致砰砰声。   该应用参考指南中的第 2.2.3.1 节非常详细地介绍了如何控制耳机驱动器的上电时间、从而减少砰砰声。 这样做的优点是所有软件均可控制、无需硬件。

    另一种解决方案是使用低通滤波器来减慢砰砰声的瞬态。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的意思是、当 HPL 和 HPR 单端接地时会有噪声、但当它们是差分接地时则不会有噪声。 此外、我刚给它通电、它在我开始配置寄存器之前就已经发出噪音。 因此软件控制是无用的。 观察电路图、已经有低通滤波器。

    此致、

    Luo Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luo、

    以差分方式连接扬声器时、没有杂音、这并不奇怪。 HPL 和 HPR 上都可能产生噪声、因此在差分连接中、砰砰声被消除。

    您的意思是、在通电时、您是否听到了正确的砰砰声? 您能否探测 HPL 和 HPR 相对于 GND 的输出、并告诉我加电但未设置寄存器后的输出情况?

    也是的、那里有滤波器、但未根据原理图组装连接到 GND 的电阻器。

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如图所示、我更改了扬声器的电阻和电容、但在通电后仍然会发出爆裂声。 示波器捕获砰砰声时的电压约为 500mV。

    寄存器仍然没有配置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luo、

    本应用手册中有一些 关于电源时序的额外建议。 我想知道 LDOIN 是否连接到 RESET 是个问题。  https://www.ti.com/lit/an/slaa492a/slaa492a.pdf?ts = 1758207997893

    我也认为这种砰砰声是模拟 LDO 上电所导致的。 应用手册中的另一部分建议使用二极管使 AVDD 和 DVDD 紧靠在一起、以防止砰砰声(第 3 节)。

    此致、
    Jeff McPherson