This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:SNR、动态范围、1.8V AVDD 时的输入范围

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558570/taa5242-snr-dynamic-range-input-range-at-1-8v-avdd

器件型号:TAA5242


工具/软件:

您好:

当我们的客户正在研究 AVDD=1.8V 条件下的 TAA5242 应用时、他对 AVDD=1.8V 时的器件性能有一些疑问。

- A 加权时的 SNR。

-动态范围

-差分/单端模式下的输入电压范围。

您能告诉我们这些 1.8V AVDD 时的性能信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将在明天的一天结束时向您提供这些测量结果。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    非常感谢。  我期待着获取这些数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    对不起,因为我今天不能进行这种测量。 这将是我下周的重中之重。 请记住、星期一是美国的假日。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我明白了。 请在准备好后尽快告知我们相关数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    提醒您今天是美国假日。 请耐心等待我们的团队与您跟进。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    实际上、此信息包含在数据表中:

     差分输入满量程电压范围将降至 1Vrms、单端输入满量程电压范围将降至 0.5Vrms。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret-san:

    非常感谢您的帮助、很抱歉我的反馈。

    不过、正如我们在数据表中所检查的、我们可以看到 1.8V AVDD 下的差分 SNR 和 DR、我们无法找出单端 SNR、DR

    能否检查我们是否可以帮助该客户找出 1.8V AVDD 下的单端 SNR、DR。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    对于 1.8AVDD 的单端输入、 SNR = 104dB DR = 105dB

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret-san:

    谢谢你。 我理解 INx 单端 1.8V AVDD 下的 SNR=104db、单端 1.8V AVDD 下的 DR=105dB。

    此致、