This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:DAC_OUT 引脚上 RC 网络的用途

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566368/tas3251evm-the-purpose-of-the-rc-network-on-dac_out-pins

器件型号:TAS3251EVM


工具/软件:

您好、

蓝色 RC 网络圈的用途是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    RC 网络用于限制输出带宽的低通滤波器、以消除高频或射频噪声。 电阻器还用于限制输出电流、并与电容器结合使用、可通过以下公式确定低通滤波器的截止频率:fc = 1/(2 * 3.1416 * R*C)。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、一些后续问题:

    1. 这看起来像是差分低通滤波器。 环境射频噪声将是共模噪声、而不是差分噪声。 是否有 高频噪声来自 DAC_OUT 引脚?
    2. 它们是否应该 放置在 DAC_OUT 引脚或 SPK_IN 引脚附近?
    3. 100k 电阻器的意义是什么?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    以下是我对您的问题的回答。 谢谢。

    1、 是的、高频噪声很可能来自 DAC_OUT 引脚。 DAC 转换过程会产生高频噪声(例如开关噪声或谐波)、这种噪声存在于差分模式而不是共模模式。 环境射频噪声通常是共模噪声、但该差分滤波器专门针对 DAC 本身产生的差分噪声。 因此、这里使用 RC 低通滤波器来衰减 DAC_OUT 引脚上产生的高频差分噪声、从而确保输出信号干净。

    2. 滤波器应尽可能靠近 DAC_OUT 引脚放置。 这样便可以在噪声源传播到后续电路(例如放大器或扬声器输入 SPK_IN)之前对其进行滤波、从而减少其对整个系统的影响。 将滤波器放置在靠近噪声源 (DAC) 的位置是实现有效噪声抑制的 PCB 布局的一种基本最佳实践。

     100k 电阻器有几个潜在用途:

     ◦设置截止频率:它们与电容器结合使用以确定低通滤波器的截止频率 (fc = 1/(2πRC))。

     ◦Ω 阻抗匹配:它们可用于高阻抗电路中源和负载之间的阻抗匹配、从而减少信号反射和失真。

     ◦μ A 电流限制:它们充当输出的限流器、保护下游元件(如扬声器或放大器)免受过流的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    希望上面的解释有助于回答您的问题、是否有任何进一步的反馈? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter、感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    感谢您的确认。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    似乎我的答案消除了您对 RC 网络的担忧、然后我将立即关闭此案例。 如果您有任何其他问题、我们可以再次讨论。 非常感谢。