This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112EVM-K:PPC3 不识别 TAC5112EVM-K。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112EVM-K, TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564894/tac5112evm-k-the-tac5112evm-k-is-not-recognized-by-ppc3

器件型号:TAC5112EVM-K
主题中讨论的其他器件: TAC5112

工具/软件:

PPC3 无法识别 TAC5112EVM-K。

存在许多风险
操作系统: Windows 10
(2) 工具:PurePath Console 3 (PPC3) v3.3.0 (Platform Build 410)
(3) TAC5112EVM-K 设置
SW2:(S1、S0)=(ON、ON)
J5(USB 电源):短路
J75:GND 短路
(4) 通过 USB 连接 PC 和 TAC5112EVM-K 时
LED C3(电源):绿色亮起
LED D1(USB 就绪):蓝色亮起
LED D2:绿色亮起
在 Windows 设备管理器中、Texas Instruments USB 音频设备被识别为 TI USB 音频 UAC2.0

症状
(1) PPC3 上的可用 EVM 应用中仅显示 I2C 主器件。

在 PPC3 上、我应该检查什么以识别 TAC5112EVM-K?
如果缺少任何信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否申请了 TAC5112 的器件文件访问权限?

    本视频的上半部分将对此进行说明: https://www.ti.com/video/6377607936112

    此外、此应用手册还包括: https://www.ti.com/lit/an/slaa586/slaa586.pdf

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的答复。

    我意识到问题是由 TAC5112 和 TAC5112EVM-K 之间的混淆引起的

    我现在已从 T1 申请了支持软件、正在等待响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 您的申请应 在接下来的几天内获得批准。

    最佳、Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Garret

    “TAC5x1-Q1"现在“现在出现在我的 PPC3 上的“Installed EVM Apps“部分。
    我计划将 TAC5112EVM-K 连接到我的 PC (PPC3) 并检查其运行情况。
    感谢您的建议。