This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2132:申请器件标识代码解释–OPA2132U

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567883/opa2132-request-for-part-marking-code-interpretation-opa2132u

器件型号:OPA2132


工具/软件:

我们购买了 TI 器件“OPA2132U"。“。 我们观察到了器件上的主要标识、包括“OPA2132U"(“(和(和其他字符“29C2Y0")“)。

请提供:

  1. 确认此器件的标准标记(即确切将在器件上打印以进行识别的内容)。
  2. 其他标记字符的解释:批次跟踪代码、生产日期代码、工厂代码、环境或 RoHS 类别代码等
  3. 如果可用、指定如何解码这些附加标识标记的内部文档(或图例/指南)。

谢谢你。  

Christine Cho

christine@mshitechinc.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christine:

    1.您收到的 OPA2132U 设备的标记可以在下面找到。 x 表示内部 TI 代码 — 在您的情形中,该代码应为“29C2Y0"。“。

    第 1 行:BB OPA
    第 2 行:2132U X
    第 3 行:XXXXXX
    行 4:O(引脚 1 指示灯)

    请注意、该标识已经过标准化、详细信息可 在此处找到

    2.要查找有关特定批次的信息,您可以查看设备的发货标签。 它应指明 RoHS 类别、MSL 级别等

    附加字符标记是 TI 内部标准、使我们能够将特定器件追溯到单个批次。  

    此致、
    嘉莉