This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A-Q1:使用 PCM1794A-Q1 对直流电压进行编程

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566924/pcm1794a-q1-program-dc-voltage-with-pcm1794a-q1

器件型号:PCM1794A-Q1


工具/软件:

您好:

我最近将 PCM1794A-Q1 DAC 设计到我们的应用中。 我有一个问题:

将 DAC 输出通过 I/V 转换器编程为来自 PCM1794A-Q1 的直流电压的更好方法是什么?

谢谢您、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    对于该系列器件  、      如果需要、您应该将 IOUT 发送到电阻器以将电流输出转换为电压、然后发送到第二级以对差分至单端进行滤波和转换。

    该电阻器的值以及 DAC 的全电流输出是   在进入滤波器和差分至 SE 级之前在输出端可用的最大电压。  为了保持简单,我会使用 1 的增益下一级(过滤器和差分至 SE).  

    您可以 在以下应用手册中阅读电流 DAC 的 I/V 和滤波器部分的详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa333a/sbaa333a.pdf?ts = 1758146611331 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的快速答复。

    遗憾的是、我没有 在应用板中设计 diff-to-SE。 因此、看起来我必须不断发送恒定的数据流以获得直流电压。

    通过使用这个技术、您有什么特别的建议吗?  

    谢谢您、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    对于互补信号、我始终使用 DIFF 到 SE、请记住、  IOUT+和 IOUT-的电压摆幅(基于 750 Ω 电阻器)为 b/w–7.575V 和–1.725V(图 24。 数字输入与模拟输出之间的关系)。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎您。

    此致、

    Arash