This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3140-Q1:GPIO1 上的配置为具有开漏输出的 IRQ 功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567531/pcm3140-q1-the-configs-on-gpio1-as-irq-function-with-open-drain-output

器件型号:PCM3140-Q1


工具/软件:

你好、团队

客户期望 PCM3140-Q1 的 GPIO1 设置为具有开漏输出的 IRQ 功能、以便在 检测到 ASI 总线错误(例如将 FSYNC 引脚短接至 GND)时 GPIO1 输出低电平中断到 MCU。  

实施以下代码。 但是、当 Fsync 引脚短接至 GND 作为 ASI 总线错误时、GPIO1 不会输出低电平。

0x33=0x3F/INT_mask0

0x32=0x0 //INT_CFG 保留默认设置

0x21=0x22 //GPIO_CFG0 保持默认设置

您是否愿意仔细检查设置是否正确、并分享您的意见为什么 GPIO1 行为是预期的响应? 从转储寄存器 0x36=0xC0 中、这意味着实际触发了 ASI 总线错误。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    根据寄存器转储、寄存器 0x33 设置为 0xFF、这将屏蔽 ASI 中断。 代码似乎未正确实现。 如果此问题是固定的、则 GPIO1 的行为应符合预期。

    此致、

    Garret