This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:I2C 地址格式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567548/tas6754-q1-i2c-address-format

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

根据 TAS6754-Q1 DS、我们有 8 个不同的 I2C 地址选项。

1.它是基于 7 位还是 8 位?  

2.如果它是指 8 位,因为我们通常使用 7 位来配置它,如何从 8 位格式切换到 7 位格式? 例如、0xE0 在 7 位中将变为 0x70?

3、根据图 7-23 、如果上述想法正确 (0xE0[8 位]->0x70[7 位])、则如下 7 位目标地址  (7~1) 请参阅 1110000 = 0x70?

请帮助我理解这一点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    [quote userid=“469976" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567548/tas6754-q1-i2c-address-format 根据图 7-23、如果 上述想法正确 (0xE0[8 位]->0x70[7 位])、则如下所示 7 位目标地址  (7~1) 请参阅 1110000 = 0x70?

    是的、原始 0xE0 基于 8 位、如果您只使用 7 位、则为 0x70