This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212-Q1:TAC5X1X-Q1-SW — 访问被拒绝

Guru**** 2538810 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5212-Q1, TLV320DAC3203, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567471/tad5212-q1-tac5x1x-q1-sw---access-denied

器件型号:TAD5212-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203PUREPATHCONSOLE

工具/软件:

大家好!

我刚刚决定从 TLV320DAC3203 迁移到 TAD5212-Q1。

我已请求访问 我收到的 PUREPATHCONSOLE、  

并发送给 TAC5X1X-Q1-SW 软件、因此我遭到了拒绝。

有什么理由吗? 如果我能获得此资源的访问权限 、我将不胜感激。

与往常一样、非常感谢您的建议和帮助、

此致、

Gustavo Zarba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:

    我们正在努力解决这个问题。 请给我们一天的时间进行纠正。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Garret,我有访问权限,非常感谢你!
    此致、

    古斯塔沃