This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:SPKVDD 的电源电流

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567294/tas2505evm-supply-current-to-spkvdd

器件型号:TAS2505EVM


工具/软件:

当 SPKVDD=5V 且 8Ω 2W 扬声器处于最大音量时、提供给 SPKVDD (Ispkvdd) 的平均直流电流是多少?

该 EVM 板可与 USB 2.0 端口一起使用、因此我假设 Ispkvdd 小于 500mA、但这是正确的吗? 如果您有计算公式、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充信息
    在数据表中、底部 2W 输出的条件最接近我的要求。 我现在想知道 SPKVDD 的电源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    对于功率预算、您可以使用数据表中的效率图 5-13。 在最高功率下的效率约为 75%、这意味着器件会额外消耗 25%的输出功率。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师