This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:输入直接连接到扬声器电平信号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567204/pcm6340-q1-input-directly-connect-to-speaker-level-signal

器件型号:PCM6340-Q1


工具/软件:

各位工程师、祝您愉快:

我的团队和我正在使用此器件开发汽车音频放大器、我对输入连接有疑问。

在我们的原理图中、音频输入有来自 12V 电源的 6V 偏置、因此信号的理想摆幅为 0V 至 12V

数据表指出、该器件可以处理高达 18VDC 的电压。

如图所示、将此信号直接连接到 ADC 输入是否安全?

此外、是否可以在不使用耦合电容器的情况下连接输入、或者这会带来风险?

提前感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rifky、

    输入电压为 0 至 12 伏时 、您处于“最大绝对范围“ (18V) 的可接受范围内。 因此、从满足绝对最大额定值的角度来看、这应该是可以的。

    我们的 EVM 可实现直流和交流耦合、 差分输入满量程交流信号电压为 10Vrms、单端为 5Vrms。

    请参阅用户指南的第 2.2 节、PCM6xx0Q1EVM-PDK 硬件设置 和表 2-1。 输入跳线配置了解更多信息。

    此致、

    Arash