This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:声压

Guru**** 2966090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567704/tpa2006d1-sound-pressure

器件型号:TPA2006D1


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在使用单端输入应用评估 TPA2006D1。 他们对应用程序设置有一些疑问。
单端输入 GND (IN+) 连接侧的电阻值和电容器是否可能会产生以下影响?
#1: 如果扬声器以 0.8kHz 至 4kHz 的频率驱动时红圈指示的 RI 增大、扬声器的声压(TPA2006D1 的输出电压和电流)是否会变小?
#2:当扬声器以大约 0.8 至 4 kHz 的频率驱动时、红圈中的 CI 是否会改变扬声器驱动频率与声压(TPA2006D1 的输出电压和电流)之间的关系?

当释放关断状态时发出咔嗒声时、它们调整了红圈中 RI 和 CI 的常数(RI 大电平和 CI 小电平)。
当他们使用调整后的扬声器测量扬声器的声压时、扬声器的声压略低、尽管上述声纳调节有一定的效果。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    放大器增益由输入电阻器 Ri 的值给出、即使使用单端输入、该值对于反相和同相输入也应相同。 如果您更改同相输入端的 Ri 值、它仍然会影响增益。

    同样、Ri 和 Ci 的组合会影响频率响应(这些分量构成输入高通滤波器)、如果即使您在其中一个输入侧更改分量、也可能会影响最终的整体响应。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师