This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:设计审查帮助

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1568450/tpa6132a2-design-review-help

器件型号:TPA6132A2


工具/软件:

尊敬的 TI 音频团队:

我正在设计 ESP32-S3 + ES8374 编解码器板。 ES8374 只提供了 MONOOUT、但我也想使用耳机、因此我选择了 TPA6132A2。  我使用数据表中给出的单端配置。 我有以下问题

1.你看到我的原理图有什么问题吗?
2 我是否可以 直接通过 MCU (3V3) GPIO 引脚驱动 G0 和 G1 增益设置引脚?

提前感谢您的支持、

此致、

Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet:

    您可以使用 GPIO 控制 G0 和 G1、最小 VIH 电平为 1.3V。

    通过此实现、您将在耳机的 L 和 R 通道上获得相同的音频内容。

    HPVDD 直接短接至 GND、您必须在 HPVDD 和 GND 之间放置一个去耦电容器。
    另请注意、HPVSS 有一个网络名称、请确保它未连接到任何其他负载、仅连接到接地的去耦电容器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师