This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1972:衰减步进方案和通道说明

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564630/lm1972-attenuation-step-scheme-and-channels-clarifications

器件型号:LM1972


工具/软件:

大家好! 我有一个 LM1972、但对我来说、编程部分的数据表并不那么清楚:如何获得图 17/18 中的衰减阶跃? 在这些图的正上方、这里指出:“该电路可以利用 LM1972 的基波衰减方案、或者可以通过编程提供固定的 1dB 对数衰减方案、如图 17 所示。“ 这些图显示了一个较短的数字阶跃值范围、因此我认为芯片中有一些寄存器需要编程。

在表 1 中、出现了信道 3:应该执行什么操作? 此外、在对其进行编程时、我可以看到、设置地址寄存器中的通道 0 会使 OUT2 改变音量、反之亦然;设置通道 1 会使 OUT1 改变音量。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们已收到您的询问。  我们的专家将尽快提供反馈。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    所述的不同衰减步长方案基本上不使用一些可用的选项:

    • 基波衰减方案总共约为 125 个步进、前 96 个步进为 0.5dB、29 个的第二部分为 1dB 步进、任何剩余值用于静音。
    • 图 17 建议不要使用前 96 个阶跃的一半、使用 1dB 而不是 0.5dB、从而产生大约 77 个阶跃。
    • 图 18 进一步发展、即不使用 0.5dB 区域的每 4 个阶跃中的 3 个、而不使用 1dB 区域中每 2 个阶跃中的 1 个、从而产生大约 40 个阶跃。

    这里应忽略通道 3;这很可能是已停产的 LM1973 的常态。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、带有轴名的图形有点误导。