This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:几个问题

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564823/tad5242-a-few-questions

器件型号:TAD5242


工具/软件:

您好的团队、

引脚 24 (VREF) 和引脚 1 (DREG) 之间可以连接的旁路电容器的最大电容值是多少?
此外、是否可以使用电解电容器?

VREF 和 REG 的上升序列是否有任何限制?
例如、它们必须在时钟输入之前绝对上升吗?

了解 VREF 是从 AVDD 生成的、DREG 是从 IOVDD 生成的、是正确的吗?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Vref 、  应在 VREF 引脚与器件接地 (VSS) 之间连接至少一个 1µF 电容器、尽管此电容器没有最大规格 、但您不想放置独立电容器。 对于 DREG、与设计中的任何其他电源一样、我们使用典型值 10uF ||0.1uF。 您可以使用电解液盖。

    我不知道 VREF 和 REG 上升序列有任何限制。 如果有、数据表中就已经提到过它。

     DREG 是数字电源的数字片上稳压器输出电压、VREF 是 模拟基准电压滤波器输出、因此 IOVDD 和 AVDD 声音正确。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。
    您能进一步解释一下吗?
    为什么不建议连接大容量?
    我想理解这背后的原则。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    最大值没有限制、您可以使用任何电容尺寸。 我想到了板上的尺寸和空间。

    此致、

    Arash