This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:在低摆幅模式下超过差分共模电压

Guru**** 2969370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567881/pcm6020-q1-exceeding-the-differential-common-mode-voltage-in-low-swing-mode

器件型号:PCM6020-Q1


工具/软件:

我们将 PCM6020(和 PCM6240/PCM6260)用于已投入生产的多种设计。 对于新设计、我们再次使用 PCM6020 通过 8V 的麦克风偏置来连接直流耦合麦克风。 这次 我们观察到一个奇怪的问题、即麦克风的 TDM/SDOUT 信号是一个恒定值:该值不为零、设置了几个 LSB 位  、但没有可见的噪声、并且这些位保持不变、即使 DAC 交流耦合到麦克风 输入也是如此、即 PCM6020 的输入上仍然存在 8V 麦克风偏置。 通过将通道配置为高摆幅模式而不是低摆幅模式、可以解决该问题。 如果电阻器与 DAC 并联以降低麦克风偏置电压、则该问题在低摆幅模式下也会消失:因此、我们假设该问题是由超过低摆幅模式数据表中规定的 4.2V 电压引起的。

这个问题与我们已经投入生产的设计有关、因为他们无法轻松更改软件。 如果 将真正的麦克风连接到 PCM6020 而不是 DAC、则即使我们仍然超过数据表中规定的 4.2V 电压、差分输入共模电压也会降至大约 5V、PCM6020 工作正常。  是否存在会导致 PCM6020 在低摆幅模式下出现故障的特定最大电压?  器件的可靠性是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我不确定确切的限值、但我知道 ADC 在饱和时会冻结。 您的共模电压可能过高、因此 ADC 出现了恒定的饱和、冻结了数据位。

    使用 5V 共模而不是 4.2V 共模绝对没有损坏风险。 结果是您的动态范围将受到影响、这意味着您将无法达到相同的最大满量程值。 然而,真正的麦克风是非常低的振幅信号,所以你没有担心丢失额外的余量:麦克风无论如何都不会接近满量程。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速答复。 这对我们来说是个好消息、我们可以继续使用我们针对已投入生产的产品的当前配置。

    此致、
    Simon Tomschik