This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA5050:TPA5050 TPA5051 L/R 延迟控制

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA5051, TPA5050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1568364/tpa5050-tpa5050-tpa5051-l-r-delay-control

器件型号:TPA5050
主题中讨论的其他器件:TPA5051

工具/软件:

大家好、我的问题是: TPA5050/TPA5051 是为左右通道提供单一延迟控制、还是可以单独配置它们?

如果对左右通道施加了不同的延迟、这是否会以任何方式影响通道隔离?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:

    这些器件的数据表中提到了可分别控制左右延迟的寄存器。 如果您需要在 L 和 R 上设置相同的延迟、则必须在两组寄存器上设置相同的值。

    设置不同的延迟不应影响从 TPA5050/TPA5051 输入到输出的通道隔离。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、伊凡。 我注意到,在数据表上,但 chatgpt 是如此强调,我决定找到另一种意见。 ´ll、我在原型中确认。