This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142EVM-K:音频输出/Windows 音频器件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5142, TAD5142, TAD5142EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567584/tad5142evm-k-audio-output-windows-audio-device

器件型号:TAD5142EVM-K
主题中讨论的其他器件:TAD5142、TAS5142

工具/软件:

我们正在尝试使用 TAD5142EVM-K 使我们的系统与通过 I2S 连接到 TAD5142 的 AP 配合使用 我们已经验证了 I2S 信号正在执行我们的预期、我们可以得到一些相对于放置的声音的声音、但这并不正确。 为了确认我们的音频路径(使用标准手机耳机)正确、我们希望将设备设置为连接到 Windows 11 笔记本电脑的 USB 音频设备。  

当我们将 TAD5142EVM-K 连接到 Windows PC 时、驱动器上会显示黄色的解释标记。 我们尝试强制它到 Windows USB 音频驱动程序、但它只是说它无法启动设备。

TI 是否有 TAD5142EVM 的特定驱动程序或软件、使我们能够将器件用作音频来确认音频路径?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daneil:

    当  TI 音频 EVM 连接到 PC 时、它 应该被识别为音频设备、如果您将鼠标悬停在 PC 右下角的扬声器图标上、它应该显示为扬声器(usb_minEVM 或类似的内容)

    如果您有 PPC3(PurePathConsole3 是一款适用于 I2C 和各种 GUI 的免费 TI 软件) 、应该会包含该驱动程序。

    将 AP 与 EVM 配合使用 时、请确保为外部时钟源设置 AC-MB 上的 S0 和 S1、并且 CLKS 正确。 从 FS 和通道部门看、您必须根据以下条件获得正确的时钟:

    BCLK =通道数 *通道 深度 * Fs

    由于这是硬件控制 EVM、因此 CLKS 或格式通常是看不到输出的原因。

    如果您在 PC 上安装后仍有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 当我们将 EVM 插入 Windows PC 时、它不会默认为音频设备、它会显示类似“TI ... DFU“、上面带有黄色感叹号。 我们尝试强制驱动程序到 Microsoft USB Audio 2.0、但这没有帮助。

    我们已确认 S0 和 S1 处于 USB 音频的正确位置。

    PPC3 是否有助于解决其中的任何问题?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有 2 个不同的问题:第一个问题是通过 AP 向器件发送 I2S、没有输出。 这可能是由于 EVM 或您的 clk 设置上的跳线简单问题所致。

    第二个问题是 您的 PC 未将 EVM 视为音频设备的驱动程序问题。  

    此器件是硬件控制的、因此不 需要 PPC3(即使是软件控制器件也不需要 PPC3 GUI 来工作,设置寄存器也很方便)

    我提到了 PPC3、因为我 要使用 PPC3 安装所有需要的驱动程序。

    您可以尝试安装以下文件并查看 驱动程序问题是否已解决。 如果没有,你需要从我们的软件团队 在一个新的帖子中获得帮助.

    e2e.ti.com/.../TI-USB-Driver.zip

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!! 该驱动程序工作正常,我们能够让它正确地枚举。 但我们仍然无法通过耳机插孔发出声音。

    如果使用 USB 音频、我们是否应该更改任何 MDX 引脚? 或应安装或移除的任何特定跳线、以使耳机正常工作(我们只是使用输出音频路径的默认跳线配置,并已为 I2S 主器件配置 MDx 引脚以与 TAS5142 作为 I2S 目标连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      对于 USB 输入、需要将 AC-MB 上的 S0 和 S1 更改为 ON。 始终在主板上的测试点处使用 Monniot FS、BCK 和 Din。 请参阅 我发送给您的照片中的跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认以下是用于将 USB 音频从 PC 通过 AC-MB (S0/S1 设置为 ON) 路由到音频板上耳机插孔的正确 MDX 设置:

    MD0 =通过 4.7K 电阻器拉至接地(目标 TDM)

    MD2/MD1 = 00(AVDD = 3.3、字长为 32 位)

    MD3 = 0(目标模式默认设置)

    MD5/MD4 = 10(单端模式)…… 我们使用的是手机耳机  

    MD6 =无连接(TDM 模式下的菊花链输出)

    我已验证跳线均正确、但仍然没有音频。 PC USB 音频设置为 24 位、48kHz(如果重要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    请按照以下步骤进行设置、以便查看 可能出现的问题(因为您说即使在采用 AP 的 I2S 模式下、也会收到错误的输出。 我想使用 I2S 进行验证、一旦我们知道设置符合预期、就可以切换到 USB)

    请将 MD0 直接短接至地、以使其处于 I2S 模式。   然后使用您的 AP 发送一个 48kHz fS、 一个 1KHz 正弦波和 3.072MHz  BCK

    BCK=2x32x48KHz= 3.072MHz 。 确保为外部 ASI 设置 AC-MB 上的 S0 和 S1  

    所需的输出电压。 但是,不仅您的 CLKS 必须正确,而且输入格 式也需要正确并匹配 I2Svformat。 因此、在主 EVM 测试点上监控 DIN 和 CLKS、您应该会看到与下面类似的内容。 注意 BCK 边沿和数据相对于 FS 边沿的位置。  

    此致、

    Arash