This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3002D2:即使 MODE 引脚为低电平、MODE_OUT 引脚也始终为低电平。 扬声器没有音频

Guru**** 2586915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541234/tpa3002d2-mode_out-pin-always-low-even-though-mode-pin-low-no-audio-coming-to-speakers

器件型号:TPA3002D2


工具/软件:

1.尽管 MODE 引脚为低电平、MODE_OUT 引脚始终为低电平。

2.扬声器没有发出音频

3.芯片正在 加热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我将在 24 小时内进行原理图审阅并提供注释。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以更新状态吗? 5 天以上

     最新更新:当 MODE 引脚为低电平时、MODEOUT 引脚现在变为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间!

    我在原理图中看到、似乎只有一个引脚连接到 PVCCL/R 和输出引脚、但该值的各种引脚必须短接在一起。 您能否确认是否所有引脚均已连接?

    AVCC 和 PVCC 的电压值是多少、音量引脚上的电压占 VREF 的百分比是多少?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      原理图中 PVCCL/R 和输出引脚重叠并连接。

    AVCC = 12V

    PVCC = 12V

    VREF = 4.7V

    VDD_SPK_AMP = 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的原理图和这些额定值看起来正常。 您能解释一下这个跳线是如何配置的吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接器上连接了 50K 电位计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、明白了。 没关系。 我不确定该问题会立即发生、因此我们必须进行测试和调试。

    您的输入信号是什么?
    在 AVDD 上测量的电压是多少?
    您能否探测输入以确保获得适当的器件电压?  
    能否在移除扬声器负载的情况下进行测试?
    如果看起来都正常、可以换用 IC 吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入信号是什么? 输入信号通过 3.5mm 插孔来自笔记本电脑音频端口
    在 AVDD 上测量的电压是多少? 4.8V
    您能否探测输入以确保获得适当的器件电压?  

    电容输入=(C2,C4:0V、C3,C5:1.4V)

    能否在移除扬声器负载的情况下进行测试? 是的、我们已经过测试。 (不带扬声器,我们必须进行什么测试)


    如果看起来都正常、可以换用 IC 吗? 已经尝试使用新 IC、但仍然无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没看到您提到 MODE 引脚为低电平时、MODE 输出引脚现在为高电平的注释。 您当前面临的问题是什么? 扬声器是否仍然没有播放音频?

    如果是:
    扬声器的参数是什么?
    您能否在提供输入数据和不提供输入数据时探测输出?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扬声器没有发出音频。

    演讲者数据表: https://www.mouser.in/datasheet/2/1628/css_40408n-3510168.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的分享。 我将查看扬声器规格。 您还能分享布局吗?  

    此致、
    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以获取电子邮件或链接直接与您分享布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我刚刚在 E2E 上向您发送了朋友的申请。 然后、您可以通过私人邮件将布局分享给我。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    私人消息中共享的布局文件。 请检查并确认。

    您能否加快解决速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我确认收到了布局。 我明天将能够提供回顾备注。 感谢您的耐心!

    在进行布局审查时、您能否同时测试放大器的输入和放大器的输出并共享示波器图像?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1 - RINP
    CH2 - VOUTP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的布局对我来说看起来可以。

    好消息是您的输出反映了您的输入(似乎您的输入信道已反转)、但我相信它并非达到所需的水平。

     音量引脚上的电压是多少?

    是否在输入电容 C5 前后测量 RINP?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音量引脚的电压从 0V 变为 4.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否要更改此引脚的值? 您提到此引脚已连接到电位器。 那么它应该是 VREF 电压的某个百分比。 VREF 电压是否发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了 3 种不同级别的音量引脚电压的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来输出随音量引脚而变化、这很好。 您现在是否从扬声器中获得了正确的输出和声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扬声器没有发出声音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请调整音量引脚、使其达到 Vref 的 80-100%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在说话者中仍然没有反应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakrishnan:

    悉尼今天已下班、我们在星期一上度过了一个美国假期。 我们将通过星期二联系您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能尝试调换扬声器、IC 和电路板吗? 我没有看到配置问题。  

    之前在线程中、MODE 引脚存在已解决的问题。  问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了所有这些选项,我们制作了 6 张卡。 所有六张卡片的表现都相同。

    MODE 引脚问题是由于某些安装问题引起的?

    您能建议任何解决方案或故障排除方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可能存在其他安装问题?

    通过本主题中的上一次调试、我们发现放大器正在相对于输入进行输出。 虽然您提供的示波器屏幕截图似乎没有太大的增益、但这可以通过您提到您尝试更改的音量 PIN 进行控制。 音量控制端子提供–40dB 至 36dB 的增益范围。 如果您将音量引脚连接到 Vref、示波器上的输出是什么? 这将是放大器的最大增益。