This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:单声道扬声器

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1569954/tlv320aic3106-mono-speaker

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:TPA2012D2、

工具/软件:

你(们)好

我计划 将 TLV320AIC3106 用于使用 AM625x 进行基于 HMI 的设计。 我们需要将扬声器和麦克风连接到此音频编解码器。 数据表中提到 TPA2012D2 为 D 类放大器。但是、我们希望使用一个可以左右集成并可连接到单个扬声器的放大器。 请推荐合适的放大器。 我们的 HMI 外壳无法容纳 2 个扬声器、因此需要单个扬声器设计。

此外、请为麦克风建议合适的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prema、

    是否需要独立立体声输出? 您可以使用单声道输出将左右 DAC 数据求和、然后将这些数据提供给单声道扬声器。

    此致、
    Jeff McPherson