This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1841-Q1:选择 I2S 时如何处理 4 个输入?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1570008/pcm1841-q1-how-are-the-4-inputs-handled-when-i2s-is-selected

器件型号:PCM1841-Q1


工具/软件:

当选择 I2S 输出(支持 2 通道)时、如何处理 4 个输入? 是否混合(例如,1 和 3 混合到左、2 和 4 混合到右)或完全忽略 3 和 4。 是否有任何多路复用器功能来指示芯片哪些输入路由到左右 I2S 通道?

-很多提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bradford:

    在 I2S 模式下会忽略通道 3 和 4、因此输出只会发送通道 1 和 2。

    此致、
    Jeff McPherson