This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:使用 DSP 实现音频延迟。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1565124/tas5828m-using-the-dsp-for-audio-delay

器件型号:TAS5828M


工具/软件:

你(们)好

是否可以使用 TAS5828M DSP 实现扬声器校准的每通道延迟? 我看到 H 类部分具有通道延迟时间设置、但不需要 H 类功能。 我是否刚才不为 H 类输出选择 GPIO?  我还需要设置什么? 我目前使用的是 1SPW 调制。

如何在 PBTL 模式下实现 240 个以上的延迟样本?

另外、您能否解释一下 H 类调制和混合调制之间的区别、因为数据表看起来是一回事?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通道延迟没有专用参数。 用于 PWM 控制设置而不是输出的 H 类通道延迟。  

    如果您没有使用 H 类、则可以忽略 classH 配置。 可以根据您的要求选择 GPIO 设置。 这不是必须配置每个功能的必要条件。

    关于混合调制、它是一种调制类型、与 BD/1spw 类似、但 H 类是控制 PVDD 升压的方法。 它们是不同的东西。 但这两点的目标对于降低功耗都很有用。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果我误认为是、请纠正我、但要使 H 类实现正常工作、DSP 必须具有前瞻性、这会给输出带来一些延迟。 我想问是否可以在不输出 PWM 的情况下使用该延迟。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在内部查看、并很快向您提供反馈。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    H 类超前可用于延迟控制。 一个通道的最长时间为 5ms(基于 48kHz 采样率)。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否回答我关于音频延迟设置的初始问题?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于“是否可以使用 TAS5828M DSP 实现扬声器校准的每通道延迟?  

    我已经回答 过、这里没有用于信道延迟的专用参数、但正如您提到的、您可以使用 H 类设置来实现延迟。 将两个通道设置为不同的值。

    您可以在 PPC3 ClassH 配置窗口高级设置中找到该设置。

    BR、

    Wenbin