This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:空闲电流变化

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567131/tas5805m-idle-current-variation

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5828M

工具/软件:

您好的团队、

我在以下 URL 中提出了有关 TAS5828M 的类似问题。
TAS5828M:空闲电流和变化 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛

除了输出电感器外、内是否有任何内部元件 TAS5805M t HAT 会影响 PVDD 空闲电流?

如果是、请告诉我:

哪些器件对空闲电流有重大影响;以及

我们应该从它们中得到什么样的参数变化(容差或波动)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noriyuki-San:

     除输出电感器外、电容器泄漏和 PCB 设计都会增加空闲电流。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了对我有关 TAS5828 的问题的响应、指出 TAS58xx 系列的空闲电流几乎相同、因此我认为该问题已解决。 非常感谢。