This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:TLV320ADC3001

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1568156/tlv320adc3001-tlv320adc3001

器件型号:TLV320ADC3001
Thread 中讨论的其他器件: TLV320ADC3101

工具/软件:

尊敬的团队:  

请查看 所附的音频编解码器原理图、该编解码器配置为连接驻极体电容式麦克风。

我们正在尝试为麦克风提供外部偏置。 在此配置中是否需要启用 MICBIAS。??

我们无法在 I2S 接口中获得任何音频信号。

下面的时钟已经在 I2S 的时钟信号 中获得,但在 dout 信号中没有活动从编解码器...

  • MCLK- 24MHz
  • BCLK-1.5Mhz
  • WCLK –48kHz

请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处不需要 MICBIAS、应将其保持禁用状态。 您已获得 VCC_SW_3P3 提供的偏置。

    请提供您的配置脚本和确切的标称时钟频率。 1.5MHz 将不起作用、但 1.536MHz 将起作用。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请查找所附的驱动程序代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    我在该驱动程序中看到了许多函数和定义、但我不清楚实际写入设备的配置是什么? 也许寄存器转储会更好。

    此外、请提供标称时钟频率。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    我的意思是、 提供给器件的 MCLK、BCLK 和 WCLK 的确切频率是多少。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    • MCLK- 24MHz
    • BCLK-1.53MhZ
    • WCLK –48kHz

    这是我们在探测时获得的 I2S 频率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    看起来 PLL 并未配置为支持您提供的时钟。

    查看数据表中的表 1、您将看到有关如何使用 12MHz MCLK 设置 PLL 的示例。 您可以将 P 值增加到 2 以适应 CLKIN 频率加倍。

    此致、
    Jeff McPherson