This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:用于仪表组应用的 DAC、或驱动 2 个 4 欧姆的 20W 扬声器(具有内置放大器)、距离为 15m

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5112, TAD5112-Q1, PCM5242, PCM1789-Q1, TPA3118D2-Q1, PCM1789, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567603/pcm5242-dac-for-cluster-application-or-driving-2-x-20w-speaker-having-in-built-amplifier-of-4-ohm-at-15m-distance

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: PCM1789-Q1TPA3118D2-Q1PCM1789、TAD5112-Q1、TAD5112 TPA3118D2

工具/软件:

我 需要 驱动

来自我们集群的 2X20W 卡车扬声器。 对于商用车辆、扬声器与电路板的距离约为 10 至 15 米。 扬声器在远程位置具有自己的放大器、因此可通过车辆蓄电池而非仪表盘板为扬声器供电。 请建议在我们的电路板上进行布置。 集群板中要放置哪种 IC 来驱动这个扬声器。 请建议正确的解决方案。 随附 BD、符合我们的要求。 如需其他 IC(如线路驱动器)、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Manoj, PCM5242 是非常受欢迎的 DAC ,但它不是 汽车级的(带有-Q1 的器件用于汽车应用) 。 PCM1789-Q1 或 PCM510xA-Q1 系列等 DAC 是不错的 选择。  TAD5xxx(如 TAD5x12-Q1) 是最新的 DAC 产品线,通常具有出色的规格)。 因此、根据您需要的规格/价格/供应选项、您可以从中选择任何一种。

    要处理 15 米的电缆,我认为你需要一个交流耦合和音频变压器 (1:1) 后面的 DAC。  

    TPA3118D2-Q1 是一款  具有模拟输入的汽车级 30W、双通道、4.5V 至 26V 电源 D 类音频放大器。

    您可以   在以下链接中查看我们的汽车音频放大器列表:

    https://www.ti.com/product-category/audio/amplifiers/automotive/products.html#342=20%3B315&2982=Analogue%20Input&

    我不是放大器专家所以如果你有任何问题有关放大器,你选择,一个 新的帖子与放大器 IC 在标题应该创建, 这样放大器专家可以帮助你.

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:  

    我知道 Q1 表示法。 我们将使用 PCM5242。 我对 DAC 解决方案更感兴趣。 以下是与 DAC 解决方案的布置。 这种布置可能与我们的台式机相同、用于驱动带放大器的扬声器。  

    我想申请请说明一下 、  在考虑主机接口和汽车环境应用的情况下、PCM5242、PCM1789、PCM510xA 和 TAD5x12-Q1 的 DAC 器件的选择。 另外、请告知谁可以为线路驱动器 IC 建议器件型号>。 我认为 TAD5112-Q1 在该应用中可能是 EB 最便宜的

    主机:I²S→Ω DAC(音频编解码器: PCM5242、PCM1789、PCM510xA→Ω 差分(平衡)线路驱动器(器件型号是否待定) →Ω 屏蔽双绞线 (15m)

    我了解了放大器解决方案、并就此与专家进行了联系、但我不想驱动仪表组板电源、因此应避免使用该解决方案。

    感谢您的答复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我支持 DAC、我首选  PCM1789 和 PCM510x(基于使用简单,不考虑动态规格,输出摆幅或输出阻抗)。

    我提到的所有 DAC 都不会与主机有问题。 因此、如果您选择的线路驱动器不需要任何特定的规格、我会选择 PCM1789 和 PCM510x。

    我会选择 TPA3118D2-Q1 来驱动扬声器、但为了获得尽可能好的线路驱动建议、为了在 E2E 上为将来的用户搜索可用性  、请在其标题中发布一个关于线路驱动器问题的新问题、以便它可以联系正确的团队。 如果您需要有关 DAC 选型的任何帮助、我们可以继续此帖子。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arsh、

    感谢您的答复。 我将发布有关线路驱动器的新问题。

    我看到器件 TAD5112-Q1 具有内置线路驱动器的 DAC、因此根据您之前的回复、TAD5112-Q1 可能是采用 DAC +线路驱动器 IC 的最便宜解决方案。 请在此处提出建议。 此外、TAD5112 与您推荐的 PCM1789 器件之间可能有何差异。 TAD5112-Q1 是否适用于耳机驱动器、PCM1789 是否适用于外部扬声器驱动器、因为它具有更大的电压摆幅能力、而这可能需要外部加速?  

    另外还建议将 TPA3118D2 用作具有 PCM1789 的线路驱动器、我可以看到 TPA3118D2 是音频放大器、我的外部扬声器具有放大器、因此无需在板上安装放大器。  

    所有这些 DAC 都具有差分/单端输出、因此对于 24V 卡车系统、 我们有短接至 bat (24V) 和脉冲 3a、3b。 请让我知道如何 在此测试中保护扬声器输出差分信号。  

    此致

    Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    Arash 将在接下来的几天内不在办公室、因此我可以在此期间提供支持。

    此外、TAD5112 与您建议使用 PCM1789 的器件之间可能有何区别。 TAD5112-Q1 是否适用于耳机驱动器、PCM1789 是否适用于外部扬声器驱动器、因为它具有更大的电压摆幅能力、而这可能需要外部加速?  [/报价]

    这两款器件都应该适用于外部扬声器驱动器、不同之处在于 TAD5112-Q1 是较新器件、并且 SNR 性能比 PCM1789-Q1 略差。 此外、PCM1789 具有硬件控制、而 TAD5112 仅具有软件控制。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    请查找 BD。  我使用 TDA5212 来驱动外部扬声器、请指导我们了解 24V 叉车的保护电路或保护 IC、以及根据 ISO7637 在除电源线路以外的线路上考虑对 BAT 短路和其他脉冲测试的仪表盘操作。

    此致

    Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    该器件具有集成的故障检测功能、可以保护本应用手册 ( https://www.ti.com/lit/pdf/slaaed9) 第 8-9 页中所述的 DAC 输出

    如果您更喜欢保护 IC、则 必须在正确的论坛上发布新主题、因为我们仅处理音频设备。

    此致、

    Garret