Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
工具/软件:
您好:
SDA 线上会出现尖峰。 TLV320AIC3104 在几种完全不同的布局中会出现该尖峰。


它可能与 ACK 相关、但在所附的第二张图片中、尖峰并不总是出现在第 9 个 CLK 之后、仅存在于第一个地址和第一个数据中。
这是正常的吗? 原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
工具/软件:
您好:
SDA 线上会出现尖峰。 TLV320AIC3104 在几种完全不同的布局中会出现该尖峰。


它可能与 ACK 相关、但在所附的第二张图片中、尖峰并不总是出现在第 9 个 CLK 之后、仅存在于第一个地址和第一个数据中。
这是正常的吗? 原因是什么?
你好 Garret、我与 A.G.合作
目前、我们尚未 根据发送的命令检测到预期行为的问题、但我们正在开发原型、并且很快就会验证是否会出现问题。
关于此问题:
|
十分之一 |
尖峰长度(μ s) |
I2C 脉冲长度 |
百分比 |
注释 |
|
50kHz |
3,66 |
20 |
18、30% |
|
|
100kHz |
1、59 |
10. |
15,90% |
|
|
400kHz |
0.26 |
2,5. |
10,40% |
还没有足够的时间达到 3V |
尊敬的 Jorge:
纵观这一点、 许多用户会 在使用 I2C 的不同器件上遇到这种 SDA 尖峰。 器件发送 ACK 后、主器件/从器件之间的控制交换可能会导致 SDA 上出现尖峰。
此行为不应成为问题、因为它不应影响操作。 我建议不要添加任何电路来尝试防止这些尖峰、因为这可能会导致实际上可能令人担忧的行为。 我们以前在 SDA 线上看到过这种情况、但这不是问题。
此致、
Garret