This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:VIH、VIL 规格

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566748/taa5242-vih-vil-spec

器件型号:TAA5242


工具/软件:

您好:

我们的客户对数字 IO VIH、VIL 规格有一个简单问题。 他提到、VIH、VIL 定义与 IOVDD=1.8V 和 IOVDD=3.3V 条件略有不同。这意味着、VIH 在 3.3V IOVDD 时定义为固定 0.8V 最大值、而在 1.8V IOVDD 时定义为 0.35 x IOVDD 最大值(具体取决于 IOVDD)、VIL 在 3.3V IOVDD 时定义为固定 2V 最小值、而在 1.8V IOVDD 时定义为 0.65 x IOVDD 最小值(具体取决于 IOVDD)。

 您能告诉我们规格定义差异的原因吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    VIH/VIL 电平的数据表规格基于器件中使用的 I/O 块的设计、VIH/VIL 规格为 1.8V、可确保器件在此 IOVDD 电平下运行具有足够的裕度。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    感谢您的反馈。  

    但是、客户的问题是为什么数据表在 IOVDD=3.3V 时指定 VIL = 0.8Vmax、VIH = 2Vmin、但指定 VIL = 0.35xIOVDD 最大值、VIH = 0.65xIOVDD 最小值(IOVDD=1.8V 时)、非 VIL = 0.63Vmax、VIH = 1.17Vmin。

    我们通常通过固定数字或电压比指定阈值、但 TAA5242 数据表由两者指定。

    您是否有任何理由知道为什么 AVDD=3.3V 的 VIL、VIH 是由固定数字指定的、而 AVDD=1.8V 的 VIL、VIH 是根据 IOVDD 比率指定的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    数据表中为每个 IOVDD 提供了“建议工作电压范围“。 例如、在“3.3V IOVDD 运行“下、范围为 3V - 3.6V。

    基本上、在“3.3V IOVDD 运行“时、2V/0.8V 的 VIH/VIL 会保持建议的工作电压范围。 但是、在“1.8V IOVDD 运行“下、这不适用。 例如、如果 IOVDD 电压为 1.9V、器件仍处于“1.8V IOVDD 运行“状态、但 VIH 需要为 0.65 * 1.9 = 1.235V、而不是 1.17V。 因此、规格是这样的。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    感谢您发送编修。

    我知道、 VIH、VIL 对 3.3V IOVDD 范围的影响并不大、而是对 1.8V IOVDD 的影响。 因此、1.8V VIH、VIL 是由 IOVDD 比率定义的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    感谢您的确认。 现在我将关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan