This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:直流耦合到 TPA3255 — 输入 CM 电平?

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, OPA1632, TPA3255, OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1570143/tpa3255-dc-coupling-into-tpa3255-input-cm-level

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:PCM1795OPA1632OPA1642

工具/软件:

尊敬的 TI:

我想 直流耦合 PCM1795 (I/V 与 OPA1632 所述 ) 进入 TPA3255 (无输入耦合电容器)。

计划:设置 VOCM≈AVDD/2 、通过薄膜分压器→Ω 从 AVDD 导出 OPA1642 缓冲器→49Ω→OPA1632 VOCM。 TPA 输入请参阅~AVDD/2 CM、~0V DIFF DC。  

问题:

  1. 事件 直流输入 CM 直流耦合时、是否建议使用 INPx/INNx? Is AVDD/2 是正确的、什么容差范围是安全的?

  2. 我在使用时看到了这种方法的问题 PFFB (与传统的交流耦合输入相比)、是否有任何关于如何缓解该问题的想法?

  3. 如果不建议使用直流耦合、那怎么办 电容器系列/器件  鉴于许多“音频级“电解电容器已停产、您是否建议采用最佳性能和可用性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已收到您的询问。 我会通过 EOD 回复您。 Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不建议对该器件进行直流耦合。 它也未通过外部直流偏置的验证、因此这样做可能会带来不可预见的问题。 不过、输入偏置为 AVDD/2、因此可以回答您的问题。

    我建议您使用我们在 EVM 上使用的盖子。 (电容,铝制,10 µF、16V、±20%、 1.35Ω、PN:EEE-FK1C100R、Panasonic)

    此致、
    Sydney Northcutt