This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:音频放大器不在 DAC 输出中

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1570863/tas2563-audio-amplifier-nothing-in-dac-output

器件型号:TAS2563


工具/软件:

尊敬的团队:

我们面临着与 TAS2563RPPT QFN 器件类似的问题、我们能够通过 I2C 与该放大器进行通信、并能够读取和写入寄存器。 但我们在扬声器输出上找不到任何响应。 您能否确认以下内容、

1.内部升压 — 我们设置的值始终开启,但我们未在 VBST 引脚上收到升压目标电压。 这与 VBAT = 5V 时相同、没有发生开关。 原因可能是什么? 我们将该放大器用作定制设计板、并从 SOC I2C 和 XMOS I2S 进行了沟通。

2.您可以建议哪些基本寄存器需要配置来检查扬声器中的基本音频输出

3.我们是否需要将 PPC3 固件用于我们的用例、也可以配置特定寄存器、如(升压 EN、升压目标电压、I2S 模式启用,音频电平等)

请告知我们您对上述查询的意见。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用 PPC3 来获取正确的配置脚本。

    请共享您用于设置器件寄存器的脚本。
    您可以读取第 0 页上的寄存器 0x24 至 0x27、以检查是否触发了任何中断标志。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师